DRV8705的电源如下:

1. DVDD 处的电压已经过检查、其值为~4.8V。 DRV8705的最小工作电压为3V。 =>正常
2.已检查 SPI 与 MCU 的通信。
2.1 MOSI 的高电压为~4.95V
2.2 MISO 的高电压为~ 4.8V
2.3已验证已将正确的命令发送至 DRV8705。
2.4 SDO 的 B13 ~ B8全部为"0"。

如果移除100R 电阻器、则驱动器工作。
不过、我们需要知道如果有100R 电阻器来确认根本原因、它为什么不起作用。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8705的电源如下:

1. DVDD 处的电压已经过检查、其值为~4.8V。 DRV8705的最小工作电压为3V。 =>正常
2.已检查 SPI 与 MCU 的通信。
2.1 MOSI 的高电压为~4.95V
2.2 MISO 的高电压为~ 4.8V
2.3已验证已将正确的命令发送至 DRV8705。
2.4 SDO 的 B13 ~ B8全部为"0"。

如果移除100R 电阻器、则驱动器工作。
不过、我们需要知道如果有100R 电阻器来确认根本原因、它为什么不起作用。
谢谢!
您好,Jacob
遗憾的是, 除了下面的两张图片丢失了其他图片。 请先看一下。 请告诉我们您感兴趣的具体参数、我们可以检查是否可以重新执行测量。
CLK:

MOSI:

"驱动程序不工作"=没有输出。 通信似乎正常。 向 DRV8705发送0x0496和0x0524时。 我们确实看到 MISO 提供了以下格式的反馈。

我们尝试了30多个电路板、它们是相同的。
您能试一下吗? 我假设您有演示板、对吧?
谢谢!
嘿、Rong、一些事情:
此致、
雅各布