主题中讨论的其他器件: DRV8353、 CSD19536KCS
是与2.5kW 电机控制器兼容的 DRV3255-Q1栅极驱动器、可实现具有40A 持续电流和62电压直流母线电压的正弦控制。 使用 DRV 三相驱动器更可行、还是应该为每个相位使用半桥驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是与2.5kW 电机控制器兼容的 DRV3255-Q1栅极驱动器、可实现具有40A 持续电流和62电压直流母线电压的正弦控制。 使用 DRV 三相驱动器更可行、还是应该为每个相位使用半桥驱动器?
您好、Adam:
我是通过一个额定电压为62V 的电池管理系统为三相逆变器提供电源、该系统具有多种保护功能、因此过压或电压瞬态对我来说似乎不是任何问题。 我只关心 DRV3255-Q1与电机控制逆变器板搭配使用、因为我一直在每个相位使用半桥栅极驱动器。 由于 DRV 栅极驱动器中具有更好的性能和保护功能、我认为可以减少整体保护电路以及每个半桥驱动器和外设的空间、这些最终都可以帮助我减小电路板尺寸并实现优于 半桥栅极驱动器 IC。 但对于是否考虑这些 IC、仍然存在混淆、请提供更好的建议。
Dhruv,
DRV835x 将是您的理想器件。 如果您需要电流分流放大器来实现低侧 FET 相电流反馈、DRV8353有三个 CSA。 存在硬件控制的器件和基于 SPI 的型号。 查看此处: https://www.ti.com/product/DRV8353
此致、
-亚当
Dhruv,
请查看以下材料、以帮助您确定需要多少栅极电流:
此致、
-亚当