This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:有关栅极驱动器输出的问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284720/drv8343-q1-question-about-the-gate-driver-output

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

我的客户正在评估8343、有几个问题、您能帮助回答吗?

峰值栅极拉电流和峰值栅极灌电流的含义是什么? 区别是什么?

如果我们将 IDRIVEP 设置为1A、PWM 频率为20kHz、那么 VGHx 的最小占空比是多少?

3. 如果我们将 IDRIVEP 设置为1A 并希望实现0%~100%占空比、最大 PWM 频率可以支持多少?

谢谢!