大家好、
我的客户正在评估8343、有几个问题、您能帮助回答吗?
峰值栅极拉电流和峰值栅极灌电流的含义是什么? 区别是什么?
如果我们将 IDRIVEP 设置为1A、PWM 频率为20kHz、那么 VGHx 的最小占空比是多少?
3. 如果我们将 IDRIVEP 设置为1A 并希望实现0%~100%占空比、最大 PWM 频率可以支持多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在评估8343、有几个问题、您能帮助回答吗?
峰值栅极拉电流和峰值栅极灌电流的含义是什么? 区别是什么?
如果我们将 IDRIVEP 设置为1A、PWM 频率为20kHz、那么 VGHx 的最小占空比是多少?
3. 如果我们将 IDRIVEP 设置为1A 并希望实现0%~100%占空比、最大 PWM 频率可以支持多少?
谢谢!
您好、Iris、
Unknown 说:1. 峰值栅极拉电流和峰值栅极灌电流的含义是什么? 区别是什么?
简单地说、 拉电流和灌电流只描述电流的流动方向。 因此、峰值拉电流栅极电流是最大等源 电流、峰值灌电流栅极电流是最大灌电流。 另一种方式是、 峰值拉电流栅极电流是进入外部 MOSFET 栅极的最大电流、峰值灌电流是从外部 MOSFET 栅极流出的最大电流。

您可以在此处阅读更多信息:
Unknown 说:2. 如果我们将 IDRIVEP 设置为1A、PWM 频率设置为20kHz、那么 VGHx 的最小占空比是多少?
要计算最小占空比、我需要更多一些数据点。 此 E2E 详细介绍了如何使用 Excel 电子表格工具查找最小和最大占空比。
Unknown 说:3. 如果我们将 IDRIVEP 设置为1A、并希望实现0%~100%的占空比、最大 PWM 频率可以支持多少?
器件的最大 PWM 频率(fPWM)为200kHz
此致、
亚拉