This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM 性能问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284505/mcf8316aevm-mcf8316aevm-performance-problem

器件型号:MCF8316AEVM

您好

我们只能开启电机一次、然后关闭电机。 正常情况下、无法使用电机、将生成故障警报。 但是、异常部分不能直接使用、并且连接到计算机时无法读取。

问题在于:没有故障状态和警报、然后无法控制开关、这个问题并不总是出现、或者通信将不会连接到电路板和 GUI 通信、非常不稳定

您能帮助确认原因吗?
谢谢!

e2e.ti.com/.../video_2800_12_2900_.mp4The以上是缺陷产品的测试视频

e2e.ti.com/.../video_2800_11_2900_.mp4Above是一个很好的产品测试视频