请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 您好
我们只能开启电机一次、然后关闭电机。 正常情况下、无法使用电机、将生成故障警报。 但是、异常部分不能直接使用、并且连接到计算机时无法读取。
问题在于:没有故障状态和警报、然后无法控制开关、这个问题并不总是出现、或者通信将不会连接到电路板和 GUI 通信、非常不稳定
您能帮助确认原因吗?
谢谢!
e2e.ti.com/.../video_2800_12_2900_.mp4The以上是缺陷产品的测试视频
e2e.ti.com/.../video_2800_11_2900_.mp4Above是一个很好的产品测试视频