This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4通道集成恒流控制 IC

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285016/4-channel-integrated-constant-current-control-ic

主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1DRV8803

您好、我需要一个具有40V 电压和2A 电流的4通道集成式恒流控制 IC 或外部 FET。 您能推荐一些车型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    TI 为众多应用提供广泛的集成电机驱动器选择。

    根据给定的规格、以下链接是我们的集成式 BDC 电机驱动器产品系列、过滤条件为:

    2或4个 H 桥

    Vmax > 40V

    峰值输出电流> 2A

    有刷直流电机驱动器: https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=2%3B46&2122=2%3B4&2716max=40.01%3B50&sort=248;asc& 

    如果需要具有外部 FET 的栅极驱动器、DRV8714-Q1是另一种选择。 DRV8714-Q1是一款具有内联电流检测功能的汽车类40V、四通道半桥智能栅极驱动器。  

    栅极驱动器(DRV8714-Q1): https://www.ti.com/product/DRV8714-Q1 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:

    也许我没有很清楚地回答问题。 我需要的模型可能更像是具有 恒定电流控制的低侧驱动器。 例如  Infineon 的 TLE7242-2G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我相信您可能对我们的 DRV8803电机驱动器感兴趣。 它是一款具有 PWM 控制的60V、2.3A、四通道低侧驱动器。  

    DRV8803: https://www.ti.com/product/DRV8803 

    此致!

    大卫