您好、我需要一个具有40V 电压和2A 电流的4通道集成式恒流控制 IC 或外部 FET。 您能推荐一些车型吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我需要一个具有40V 电压和2A 电流的4通道集成式恒流控制 IC 或外部 FET。 您能推荐一些车型吗?
尊敬的 Yang:
TI 为众多应用提供广泛的集成电机驱动器选择。
根据给定的规格、以下链接是我们的集成式 BDC 电机驱动器产品系列、过滤条件为:
2或4个 H 桥
Vmax > 40V
峰值输出电流> 2A
如果需要具有外部 FET 的栅极驱动器、DRV8714-Q1是另一种选择。 DRV8714-Q1是一款具有内联电流检测功能的汽车类40V、四通道半桥智能栅极驱动器。
栅极驱动器(DRV8714-Q1): https://www.ti.com/product/DRV8714-Q1
此致!
大卫
尊敬的 Yang:
我相信您可能对我们的 DRV8803电机驱动器感兴趣。 它是一款具有 PWM 控制的60V、2.3A、四通道低侧驱动器。
DRV8803: https://www.ti.com/product/DRV8803
此致!
大卫