This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有尽可能低启动电压的60VDC 以上 BLDC 驱动器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283841/looking-for-a-60-vdc-bldc-driver-with-lowest-possible-startup-voltage

主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8353

您好!

我正在为需要在发生器和电机模式下都工作的电动自行车使用 BLDC 控制器板:

  • 在电机模式下、它将由使用 FOC 算法的微控制器控制并由一个10节电池供电。 所需的最大电流约为25A、标称电流为15A。

  • 在发电机模式下(系统的主电池关闭时)、我的目标是 在电机 以低 RPM 运行时、尽快产生电力、以 H 桥上产生的电压为电路板供电。 我还需要将低侧 MOSFET 驱动至接地、以便对电机施加电制动。  

针对这一特定应用、我正在搜索一款能够以低 VCC 输入电压运行以控制低侧 MOSFET 的 MOSFET 驱动器。 TI 的产品系列中有没有适合该应用的产品?

谢谢你。 此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您的标题是"60+ VDC BLDC"、这是您的工作电压吗? 如果是、我强烈推荐栅极驱动器、无论是 DRV8300还是 DRV835x 系列的其他器件。 无论您是否要集成 CSA、这都将告诉您应该考虑哪种 DRV835x 系列。  

    对于电流、这完全取决于您选择的 MOSFET。

    您可以在此处详细了解如何查找适合您系统的 BLDC 电机 驱动器:无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢你的消息。 工作电压为36V 标称值/30V 最小值/42V 最大值。

    在您的产品系列中查找+60VDC BLDC MOSFET 驱动器非常容易。 我要寻找的是能够以较低电压启动的驱动器。

    例如、DRV8353的 VM UVLO 约为8V、VDRAIN 上的 UVLO 约为6V、如果不满足这些电压、栅极将处于高阻态。 这意味着在发电机中、我必须等到 H 桥顶部产生至少8V 电压才能开始驱动 IC。 我更倾向于使用一个允许我在较低电压(<5V)下开始驱动 MOSFET 的 IC。

    如果您有任何符合此要求的建议或选项、请告诉我。

    此致、  

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    您是否了解了 DRV8300? 它没有 DRV835x 系列那么多的功能、但它确实具有您要寻找的电压范围。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    DRV8300确实是合适的。 我来尝试一下使用演示板。

    感谢您的帮助!
    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果您有任何其他问题、请在网站上

    此致、

    亚拉