This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:DRV8300

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277412/drv8300dpw-q1evm-drv8300

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM

您好!

我在 DRV8300Q1 EVM 的 ISENA 引脚上测量了电流、为什么它没有显示负半电流。 (蓝色波形为 ISENA )

/resized-image/__size/186x140/__key/communityserver-discussions-components-files/38/1401.MicrosoftTeams_2D00_image-_2800_17_2900_.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    您将跳线 J8配置为什么?

    由于在电路板上配置的内容、可能无法预料地会出现结果。

    此致、  

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:2上的 AREF 跳线位置之前、在两种配置中、负半电流没有意义您能解释为什么会发生这种情况吗?请找到以下随附的两种配置的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    测量了 ISENA
    上的电流

    需要测量电压还是电流? 我注意到示波器上的比例是电压、而不是电流?

    您能否在原理图上指出进行这些测量的位置? 您是否能够发送来自 ISENA、ISENB、ISENC 和相电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用电压探头测量 ISENA 引脚上的电压。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送 ISENA、ISENB、ISENC 和相电流的波形、以便我可以更好地引导您找到分辨率?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:  

    您是否已经解决了您的问题、或者您是否能够提供所需的波形?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    我将关闭该主题。 如果您的问题仍然存在、请将您的问题发布在请求的波形上。

    此致、

    亚拉