请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM 您好!
我在 DRV8300Q1 EVM 的 ISENA 引脚上测量了电流、为什么它没有显示负半电流。 (蓝色波形为 ISENA )
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 DRV8300Q1 EVM 的 ISENA 引脚上测量了电流、为什么它没有显示负半电流。 (蓝色波形为 ISENA )
尊敬的 Nimesh:
上的电流测量了 ISENA
需要测量电压还是电流? 我注意到示波器上的比例是电压、而不是电流?
您能否在原理图上指出进行这些测量的位置? 您是否能够发送来自 ISENA、ISENB、ISENC 和相电流的波形?