大家好、
您能帮助了解为什么 DRV8245在此应用中被损坏吗? 谢谢
电池直流=16V
损坏条件低于
1.上电--> PWM 最高可达96%-->继续10S--> PWM 最低可达6-->损坏
原理图如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能帮助了解为什么 DRV8245在此应用中被损坏吗? 谢谢
电池直流=16V
损坏条件低于
1.上电--> PWM 最高可达96%-->继续10S--> PWM 最低可达6-->损坏
原理图如下所示
你好、Jimmy、
损坏可能是由 VM 泵送引起的、因此、如果您再次运行此测试、您可以证明 VM 引脚、以查看电压是否泵送到允许的限值以上。 在这种情况下、它是由 PWM 占空比的快速下降引起的。 下面是有关 VM 泵送的一篇好文章: (+)停止电机–VM 泵送的艺术-工业-技术文章- TI E2E 支持论坛。 您可以尝试逐渐减小 PWM、还是尝试增大 VM 上的大容量电容。
此致!
凯尔蒂
嗨、Jimmy:
我认为这是因为在6%占空比时、器件输出在6%的驱动模式下可能导致 VM 泵回、这意味着 VM 电压升至 VM 绝对最大值以上。 在0%占空比时、器件完全处于惯性滑行模式、因此无法进行 VM 泵送。