This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:输入连接有疑问

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286165/drv2700-doubts-whith-the-inputs-conections

器件型号:DRV2700

你好。 我一直在尝试了解如何将 DE 输入用于此器件。 我想、可以在+IN 引脚上放置一个模拟输入、并将-IN 引脚连接到 GND 或0.1uf 电容。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 这取决于您要如何设置器件。 第8.1节 DRV2700数据表中的应用信息包含适用于不同应用的各种示意图。 在示例中、它包括 交流耦合 DAC 输入应用、滤波交流耦合单端 PWM 输入应用、 直流耦合 DAC 输入应用和直流耦合基准输入应用。 听起来您想要采用单端输入。 您可以将 IN-通过一个电容器接地、然后将交流耦合信号连接到 IN+。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特