请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 你好。 我一直在尝试了解如何将 DE 输入用于此器件。 我想、可以在+IN 引脚上放置一个模拟输入、并将-IN 引脚连接到 GND 或0.1uf 电容。 有可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的联系。 这取决于您要如何设置器件。 第8.1节 DRV2700数据表中的应用信息包含适用于不同应用的各种示意图。 在示例中、它包括 交流耦合 DAC 输入应用、滤波交流耦合单端 PWM 输入应用、 直流耦合 DAC 输入应用和直流耦合基准输入应用。 听起来您想要采用单端输入。 您可以将 IN-通过一个电容器接地、然后将交流耦合信号连接到 IN+。
此致、
悉尼诺斯卡特