请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 在 我们的设计中、仅使用了一个 DRV8873-Q1芯片、我想知道如何测试 MCU 和 DRV8873-Q1之间的 SPI 通信。 我的意思是、当我向 DRV8873-Q1发送固定数据时 、 DRV8873-Q1 肯定会向 MCU 返回固定数据。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 我们的设计中、仅使用了一个 DRV8873-Q1芯片、我想知道如何测试 MCU 和 DRV8873-Q1之间的 SPI 通信。 我的意思是、当我向 DRV8873-Q1发送固定数据时 、 DRV8873-Q1 肯定会向 MCU 返回固定数据。 谢谢!