This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:如何测试 MCU 和 DRV8873-Q1之间的 SPI 通信、

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286645/drv8873-q1-how-to-test-the-spi-communication-between-mcu-and-drv8873-q1-is-ok

器件型号:DRV8873-Q1

在 我们的设计中、仅使用了一个 DRV8873-Q1芯片、我想知道如何测试 MCU 和 DRV8873-Q1之间的 SPI 通信。 我的意思是、当我向  DRV8873-Q1发送固定数据时 、 DRV8873-Q1 肯定会向 MCU 返回固定数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿修军、

    我建议写入和读取 IC1控制寄存器。  您可以设置 TOFF、SPI_IN、SR 和 MODE 值、然后读回它们、您应该会接收到发送的值。  确保设备未处于 SLEEP 模式。   

    阅读 7.5.1.1 SPI 格式、确保正确遵循 SDI 和 SDO 数据字格式。  调试这些通信信号时、Saleae 等逻辑分析仪非常有用。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    谢谢。

    我会根据您的建议尝试。

    BRS

     王秀军