Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
尊敬的专家:
我的客户遇到同样的情况。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
根据相关线程、过流事件的条件被注释 为电流>6A 3.75us±30%。
当4.875μs 或更高的电流为6A 或更高时、过流保护应起作用
您能看到下面的波形吗?


(1)慢速衰减(8Apeak)模式下有超过6A 的8ms 时间周期、但 FET 未禁用且 nFAULT 保持高电平。
过流保护不起作用。
这种行为是否正确?
(2)或者、如果我使用 DRV8840制动功能(慢速衰减)、OCP (过流保护)电路是否会不工作?
(3)在这种情况下、是否存在器件损坏的风险?
(4)"6.1 μS 最大额定值"说明了"电机驱动输出峰值电流、t < 1 μ s 内部限制"。
是否有可能违反此条件?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市