This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:OCP 在6A 和8ms 条件下不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284460/drv8840-ocp-doesn-t-work-at-the-condition-of-6a-and-8ms

器件型号:DRV8840

尊敬的专家:

我的客户遇到同样的情况。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据相关线程、过流事件的条件被注释 为电流>6A 3.75us±30%。

当4.875μs 或更高的电流为6A 或更高时、过流保护应起作用  

您能看到下面的波形吗?

(1)慢速衰减(8Apeak)模式下有超过6A 的8ms 时间周期、但 FET 未禁用且 nFAULT 保持高电平。
过流保护不起作用。
这种行为是否正确?

(2)或者、如果我使用 DRV8840制动功能(慢速衰减)、OCP (过流保护)电路是否会不工作?

(3)在这种情况下、是否存在器件损坏的风险?

(4)"6.1 μS 最大额定值"说明了"电机驱动输出峰值电流、t < 1 μ s 内部限制"。
是否有可能违反此条件?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    请给我一天时间来深入了解并分析相关主题:  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家正在审查您的问题。 他的反馈将在一两天内发布。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    器件输入(PHASE/ENBL 和衰减)的状态是什么 nFAULT (nFAULT) 发生 OCP 事件时?  因此、我们可以看到电机驱动器在发生该事件时的状态。 屏幕截图看起来器件在峰值之后可能位于 Hi-Z 中、并希望查看 nFAULT 的状态。

    您是否可以发布一个新的屏幕截图、其中包含当前电流高于6.0A 时显示增量时间的游标?  

    [报价 userid="119143" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284460/drv8840-ocp-doesn-t-work-at-the-condition-of-6a-and-8ms "](2)或者、如果我使用 DRV8840制动功能(慢速衰减)、OCP (过流保护)电路是否会起作用?

    只要器件尚未处于 Hi-Z 中、OCP 就应该工作:

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。

    您可以查看随附的文件吗。

    e2e.ti.com/.../Slow-Decay-Waveform.pdf

    6A 的时间与800μs 有关。
    不过、连接的波形中不会出现 nFAULT。
    因此、没有发生错误。

    我猜6A 是最低阈值、实际 OCP 阈值要高得多。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shinichi:

    此事件似乎是在电机驱动器完成驱动输出并进入滑行/ Hi-Z 模式后发生的。  在此期间、器件将不会检测 OCP。  此事件是器件输出变为 Hi-Z 后电机惯性负载的正常过大电流。

    您能否发布一个示波器捕获来同时显示 PHASE 和 ENBL 的状态?  

    此致、

    雅各布