This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:UVOV_CTRL VCP 欠压监控阈值

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287486/drv8705-q1-uvov_ctrl-vcp-undervoltage-monitor-threshold

器件型号:DRV8705-Q1

您好、TI 专家

这是我们首次将 DRV8705S-Q1 + 4个 N-MOSFET 用作 H 桥。 N-MOSFET 为 TSC 的 TQM056NH04LCR。 我想向您仔细检查一些 SPI 寄存器。

1. UVOV_CTRL

对于位0 (VCP_UV_LVL),我们可以选择0b (2.5V)或1b (5.0V)。   我想知道设置此选项的意义何在? 我应该如何选择该参数? 对于我的12V 系统、选择此参数似乎没有意义。  我也对此参数(PVDD_OV_LVL)的设置有相同的问题。

2. VDS_CRTL1

对于位1 (VGS_LVL)、 我不知道应该使用系统中的哪些参数来确定该参数的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    我将对此进行研究、并在24小时内给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)对于 VCP_UV 阈值、它讨论的是 VM 和 VCP 之间的差异(VCP - VM 值)。 在您的情况下、可以是4.5V 或2V、具体取决于您的需求。 过压保护旨在保护您免受不良电机停止操作中的电压泵 送影响:停止电机的艺术–VM 泵送-工业–技术文章- TI E2E 支持论坛

    2) VGS_LVL 取决于栅极上的电压。 这是确保 CGD 在 tdrive 期间会正确充电的阈值。

    此致!

    凯尔蒂