您好、TI 专家
这是我们首次将 DRV8705S-Q1 + 4个 N-MOSFET 用作 H 桥。 N-MOSFET 为 TSC 的 TQM056NH04LCR。 我想向您仔细检查一些 SPI 寄存器。
1. UVOV_CTRL
对于位0 (VCP_UV_LVL),我们可以选择0b (2.5V)或1b (5.0V)。 我想知道设置此选项的意义何在? 我应该如何选择该参数? 对于我的12V 系统、选择此参数似乎没有意义。 我也对此参数(PVDD_OV_LVL)的设置有相同的问题。
2. VDS_CRTL1
对于位1 (VGS_LVL)、 我不知道应该使用系统中的哪些参数来确定该参数的选择?