您好!
我刚刚购买了带有随附步进电机的 DRV8711EVM 板并按照手册说明进行设置、以使步进电机运行。 但是、每当我运行电机时、它 只会运行几秒钟 、然后电机才会停止、故障或失速 LED 不会亮起、只是会停止。 如果我从基本菜单中读取故障信息、不会显示任何故障信息。 如果我尝试更改任何设置、或再次运行电机、则根本没有响应。 就像断开了、即使状态 LED 仍在闪烁、仍显示"Hardware Connected"消息。 我必须对包括 GUI 在内的所有操作执行下电上电、以使其重新工作。 完成3-4次后、我按下 START 步骤、电机运行几秒、然后我按下暂停步骤、电机继续运行几秒、然后有很大的火花和来自 PCB 的烟雾。 检查时、应对 Q1和 R14进行炸。 我不明白我可能做错了什么? 我有24V 的直流电源、连接了提供的步进电机、并加载了 TI 提供的预设配置。
此致、
内森