您好、专家!
希望您做得好。
我们的客户在热管理项目中使用 DRV8243-Q1时遇到了一个问题:
当它们利用热风枪检测过热故障、但该器件未报告 TSD 故障时、实际操作符合 SCG 故障:
OUT1;OUT2设置为0 、OLP_CMP 保持 L、L、L。
温度降低后、器件会从 SCG 恢复到正常状态。

您可以帮助分析这个问题吗?
谢谢你。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
希望您做得好。
我们的客户在热管理项目中使用 DRV8243-Q1时遇到了一个问题:
当它们利用热风枪检测过热故障、但该器件未报告 TSD 故障时、实际操作符合 SCG 故障:
OUT1;OUT2设置为0 、OLP_CMP 保持 L、L、L。
温度降低后、器件会从 SCG 恢复到正常状态。

您可以帮助分析这个问题吗?
谢谢你。
此致。
Daniel、您好!
您是否使用器件的硬件或 SPI 版本? 如果是 SPI、您可以读取 FAULT_SUMMARY 寄存器中的 TSD 位以确认。


根据 8.3.4.2过热保护(TSD)、当发生 TSD 事件时、我预计 OUT1/OUT2和 IPROPI 为高阻态。
此过热事件/测试会在器件处于唤醒状态时进行、对吗? 您发布的表适用于关断状态诊断、在关断状态下、TSD 不是可检测到的事件。

此致、
雅各布