This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:过热故障报告问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279939/drv8243-q1-over-temperature-fault-report-problem

器件型号:DRV8243-Q1

您好、专家!

希望您做得好。

我们的客户在热管理项目中使用 DRV8243-Q1时遇到了一个问题:

当它们利用热风枪检测过热故障、但该器件未报告 TSD 故障时、实际操作符合 SCG 故障:  

OUT1;OUT2设置为0  、OLP_CMP 保持 L、L、L。

温度降低后、器件会从 SCG 恢复到正常状态。

您可以帮助分析这个问题吗?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息:下图是温度测试的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否使用器件的硬件或 SPI 版本?  如果是 SPI、您可以读取 FAULT_SUMMARY 寄存器中的 TSD 位以确认。  

    根据 8.3.4.2过热保护(TSD)、当发生 TSD 事件时、我预计 OUT1/OUT2和 IPROPI 为高阻态。

    此过热事件/测试会在器件处于唤醒状态时进行、对吗?  您发布的表适用于关断状态诊断、在关断状态下、TSD 不是可检测到的事件。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thompson:

    客户正在使用 SPI 版本、但是  当发生过热时、没有 TSD 位报告、实际操作为:  

    OUT1;OUT2设置为0、OLP_CMP 保持 L、L、L (波形显示在最新的回复中)

    此外、他们在关闭状态下进行了测试、如波形所示。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加我的意见、在发生热关断之前、在热风枪下产生温度时、是否有任何特殊的内部操作、即在温度升高时、在 TSD 之前有一些其他故障。

    那么您的想法从专业角度来看是什么,您能帮助具体过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在我看来、设备按预期运行-它检测到 TSD、等待设备冷却、然后重新打开。  您能解释一下问题是什么吗?

    该器件在 TSD 之前没有任何其他故障或措施(无警告)。  您可以更改 TSD_RETRY 以更改故障反应是锁存还是重试:

    您可以将反应设置为 锁存、以便在 TSD 位复位之前更容易读取它

    此致、

    雅各布