This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:VGVDD 电压范围

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288159/drv8705-q1-vgvdd-voltage-range

器件型号:DRV8705-Q1

您好、TI 专家

这是我们首次将 DRV8705S-Q1 + 4个 N-MOSFET 用作 H 桥。 N-MOSFET 为 TSC 的 TQM056NH04LCR。 我想向您仔细检查一些 SPI 寄存器。

我发现 LS MOSFET 的栅极侧由 VGVDD 驱动。 但我从数据表中找不到 VGVDD 的任何日期。  我想:VGDD 的电压范围、例如低于1 μ V  

这些!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 VGVDD 仅为内部使用的电压线、因此不会出现在任何规格参数中。

    但是、我们在此具有 GL 高水平输出规范。 请参阅此 GL 输出规范。

    此致

    森田真也