主题中讨论的其他器件: DRV8231A、 DRV8231
大家好、
有一个 DRV8870故障案例需要您的注释。 客户发现有两个 DRV8870器件被击穿、并且两个器件的 VM 引脚都烧坏了。
客户应用:VM 电压不高于17V、电流不高于1.2A、两者都远低于阈值、有许多缓冲器。
1.您能帮助提供您对本案例根本原因的意见吗?
2.我们发现 e2e 论坛中有一个类似的案例 VM Broken Case,链接为 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214985/drv8870-the-vm-power-pin-is-burned-out?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8870# 。 您认为这是应用中的注释问题吗?
3.请帮助提供有关如何避免这种类型的故障的意见?
谢谢你。