This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:VM 引脚烧毁问题

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8231A, DRV8231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275215/drv8870-vm-pin-burn-out-problem

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8231ADRV8231

大家好、  

有一个 DRV8870故障案例需要您的注释。 客户发现有两个 DRV8870器件被击穿、并且两个器件的 VM 引脚都烧坏了。  

客户应用:VM 电压不高于17V、电流不高于1.2A、两者都远低于阈值、有许多缓冲器。   

1.您能帮助提供您对本案例根本原因的意见吗?

2.我们发现 e2e 论坛中有一个类似的案例 VM Broken Case,链接为 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214985/drv8870-the-vm-power-pin-is-burned-out?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8870# 。 您认为这是应用中的注释问题吗?  

3.请帮助提供有关如何避免这种类型的故障的意见?  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    您是否还能向我提供在此板上使用的 PCB 布局以供查看?  

    该系统中使用的大容量电容的值是多少?  

    您的感应电阻器的值是多少? 我想我只有一小部分电子邮件原理图、想知道其他会影响 VCC_SYS 电压的因素。   

    您的原理图上的 DRV8231A 意味着什么?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计信息
    如下图所示、OCP 设计为2.1A、负载为有刷电机、电机的电阻器约为8欧姆、额定电压为14.4V

    对于软件设计、它们测量电流、保护阈值为1A、如果连续5时间超过1A、则关闭电机驱动器。  

    1. 大容量电容器为47uF、而感测电阻器为0.02欧姆。 和 VSYS 设计不高于17V、在使用不同负载进行测试时也会显示 VSYS 更改不超过 VSYS±0.6V
    2. DRV8231仅用于兼容设计、电路板和批量产品中使用的器件均为 DRV8870

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    布局的一个问题是器件上的 GND 连接。  看起来它通过3个过孔下降到另一层、然后通过0Ω 电阻器连接到 GND。  我们建议改用将其连接到 PowerPAD 的顶部。   

    除此之外、系统级 ESD (静电放电)也会造成此类损坏。  您是否进行了这方面的测试?  请参阅 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 我还有另外两个来自客户的问题:

    1.由于两个故障 IC 的 VM 引脚均烧坏并短接至 GND、电机负载是否不匹配? 我们建议合适的负载范围是多少?
    2.根据我们以往的经验,是客户设计,还是个别的失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、琥珀色、

    1. 由于两个故障 IC 的 VM 引脚均烧坏并短接至 GND、电机负载是否不匹配? 我们建议什么是合适的负载范围?

    我认为这不是负载电流的问题- DRV8870可以处理3.6A、因此您<=1.2A 的负载应该对热电流没有问题。  

    2. 根据我们过去的经验,这更有可能是由客户设计引起的,还是单个故障引起的?

    这可能包含很多内容、但通常根本原因不是 DRV8870器件。  这种情况可能是单个故障、但可能是由客户设计不提供保护的外部因素引起的、例如 ESD 事件。  还可能是由负载、电路板上的制造缺陷或其他环境因素造成的过压事件。  

    此致、

    雅各布