This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:布局似乎不正确

Guru**** 669900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284243/drv8343s-q1evm-the-layout-seems-not-correct

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

大家好、

很奇怪、因为我想在 DRV8343S-Q1 EVM 上禁用 MSP430、所以我试着切断3.3V_MCU 电源。

我,了0 Ω R36 Ω、但 R36左点电压变为3.7V。  

然后我删除了 D1、R2、R9、MCU 引脚11和引脚18 AVCC1和 DVCC1的电压仍然是3.7V。

请帮助检查原因。 我想对于"3.3V_MCU"过孔、PCB 布局文件不会显示完整的连接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢您的提问。

    您是否打算替换一个不同的处理器而不是 MSP430、或者您是出于不同的原因禁用组件?

    允许我在本周花点时间查看此配置。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    是的、 我 计划替换一个不同的处理器、而不是 MSP430。 我想使用客户的 MCU 来控制 EVM、以便验证客户的软件。  

    您是否还可以尽快尝试在 EVM 上进行测试?

    由于我们无法禁用430、我移除了 R33~R35和 R29以切断 SPI 布线并将8343 SPI 连接到我客户的 MCU。 但这种方法似乎有一些问题。 SPI 通信异常、因为它没有随机响应数据。 通道2为8343 SDO 并具有3.3V 干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、  

    感谢您提供更多信息。  

    您能否进行检查、以确保 新 MCU 的 SPI 读取/写入频率、协议和时序与 MSP430相同、从而排除通信问题?  

    我仍在对此进行研究、本周我将就该器件向另一名团队成员进行咨询。   在我们确定下一步的最佳方式时、我会不断向您提供最新建议。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    为什么新 MCU 需要相同的频率、协议和时序? 我想、如果新的 MCU SPI 命令在8343要求范围内、应该可以、对吧?

    关于布局的初始问题、您有任何反馈吗?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、  

    是的、此设置只是为了消除不是由硬件引起的问题的可能性。  

    关于布局、 我将在明天与我的团队讨论此问题、并将在本周结束前向您提供任何建议的最新信息。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、  

    将新处理器替换为 MSP430时、是否仍然有功率流入/流出 MSP? 是否可以移除从 MSP 断开所有迹线的位置上的 MSP?

    要确定此问题是布局问题还是与器件相关、主要方法是拆焊 MSP 布线以消除连接干扰或潜在连接到布局上其他电源的可能性、而不是仅仅移除0欧姆电阻器。

    您能否首先尝试移除将 MSP 连接到器件的每0欧姆电阻器、看看是否有明显变化?

    此致、

    -约书亚