This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:风扇速度读回

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288154/drv10983-readback-of-fan-speed

器件型号:DRV10983

您好、先生!

我正在使用电机周期寄存器读取风扇速度反馈。 我需要让风扇沿两个方向旋转、我想使用由电机周期的帮助计算得出的 RPM 反馈来检测风扇是否海岸改变方向、 但一旦速度通信设置为零、RPM 也会变为零、因此我无法检测到风扇经过滑行以改变方向。  

为了获得持续的 RPM 反馈、即使将 speedcmd 设置为零、或者通过任何方法我可以检测到电机完全滑行、以便我可以应用反向驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周一还会再来的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    遗憾的是、当电机滑行时、该器件不提供速度反馈。 若要改变电机方向、您可以启用 ISD 和反向驱动。 您无需监控速度反馈。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生