请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 您好、先生!
我正在使用电机周期寄存器读取风扇速度反馈。 我需要让风扇沿两个方向旋转、我想使用由电机周期的帮助计算得出的 RPM 反馈来检测风扇是否海岸改变方向、 但一旦速度通信设置为零、RPM 也会变为零、因此我无法检测到风扇经过滑行以改变方向。
为了获得持续的 RPM 反馈、即使将 speedcmd 设置为零、或者通过任何方法我可以检测到电机完全滑行、以便我可以应用反向驱动。