This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:DRV8434ARGER 性能问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289689/drv8434a-drv8434arger-performance-problem

器件型号:DRV8434A
主题中讨论的其他器件:DRV8434

您好

我们在9月进行了版本的测试、发现没有问题、然后我们在10月进行了另一版本的测试、在测试中采用了相同的原理图和
是相同的、发现电机不能运行、电压为15.8V 且之前版本相同、电机是相同的、过程相同、检查
检查发现 CPL 和 CPH 引脚波形不同、
1、我想知道不同的 CPL 和 CPH 波形是否会导致电机不移动。 如果需要、如何解决该问题? 如果不是、电机为什么不运动? 您能帮我确认原因吗? 如何解决此问题

谢谢!

 e2e.ti.com/.../8f463bcae91368500f469b6fef62698c.move2e.ti.com/.../831329f4fd8d254fd8891919184df9cd.move2e.ti.com/.../cdf305d36397b8ddf2717badedf6f52b.move2e.ti.com/.../c488ceee3000afb784510f826dc13da9.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Hellen、

    您是否已尝试替换 PCB 上的 DRV8434器件、以排除我们无法看到的 QFN 封装下方引脚的短路?  您在多少个电路板上发现了此问题?

    您能否移除 CPH-CPL 电容器并测量其电容、以确认其填充了原理图中所示的22nF (0.022-µF)?  您需要确保它没有意外地被交换为220nF。   

    您还能发布更加清晰的芯片顶部图片吗、我可以从何处阅读上面的文字/标记吗? 我要确认它不是假冒器件。  

    此致!

    雅各布