This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:DRV8212PDSGR MSL 1与 MSL 2

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288624/drv8212p-drv8212pdsgr-msl-1-vs-msl-2

器件型号:DRV8212P

您好!

你好。

我可以确认此 Pn#DRV8212PDSGR 的 MSL 吗? 如果是 MSL 1或2?

由于 MFG 标签上注明的 MSL 为2、但 TI 的网站或数据表注明的值为1。

请检查并提供建议。

谢谢。

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kent、

    我建议遵循器件标签上的 MSL 级别、在本例中为2级。  级别可能与数据表规格不同、具体取决于 DRV 器件的生产位置。   

    您能否发布标有2级标签的图片?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的更新。

    给你。

      

    谢谢。

    此致、

    肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kent、  

    请将其视为 MSL 2。  您可以查看此应用手册以了解有关 TI MSL 等级和流程- MSL 等级和 回流焊曲线的更多信息

    请注意、如果您购买的器件更多是最近制造的、它将升级到 MSL 1。  您拥有的器件将能够100%正常工作。   

    此致、

    雅各布