请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8212P 您好!
你好。
我可以确认此 Pn#DRV8212PDSGR 的 MSL 吗? 如果是 MSL 1或2?
由于 MFG 标签上注明的 MSL 为2、但 TI 的网站或数据表注明的值为1。
请检查并提供建议。
谢谢。
此致、
肯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
我可以确认此 Pn#DRV8212PDSGR 的 MSL 吗? 如果是 MSL 1或2?
由于 MFG 标签上注明的 MSL 为2、但 TI 的网站或数据表注明的值为1。
请检查并提供建议。
谢谢。
此致、
肯特
感谢 Kent、
请将其视为 MSL 2。 您可以查看此应用手册以了解有关 TI MSL 等级和流程- MSL 等级和 回流焊曲线的更多信息
请注意、如果您购买的器件更多是最近制造的、它将升级到 MSL 1。 您拥有的器件将能够100%正常工作。
此致、
雅各布