This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NCV7720

Guru**** 2466270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1, DRV8411, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289399/ncv7720

主题中讨论的其他器件:DRV8910-Q1DRV8411DRV8833

尊敬的先生/女士:

  我找到的组件 IC 具有一些特定的规格。 具体如下:

1) MOSFET 阵列(可用 MOSFET 中最小的尺寸),带有半桥阵列(由于它包含首选的,例如8,10),其中

对于 MOSFET 要求、请 考虑以下参数。

 

MOSFET TYPE–N 通道和 P 通道

               导通电阻–< 0.4Ω

               持续漏极电流– 200 mA

               最大漏源电压–10V

               封装–尽可能小  

2) 2)也是德州仪器 STSPIN230的替代部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    感谢您在此论坛中发帖。 您在此帖子的标题中提到了 NCV7720。 在其数据表中、这个器件的导通电阻被指定为1欧姆。 这是一款具有 SPI 接口的10倍半桥驱动器。 我们的产品系列中的一个相同选项是 DRV8910-Q1、 https://www.ti.com/product/DRV8910-Q1。EVM 和样片可从 TI.com 订购。 DRV89xx 系列具有选项4. 6. 8. 10和12个半桥版本。

    STSPIN230是一款低压3个半桥器件。 如果您正在寻找此器件的替代选项、则交叉参考建议的器件是不错的选择。 它们是双 H 桥或等效的 t o4x 半桥。 DRV8411也是一个不错的选择 网址为 www.ti.com/.../DRV8411。 我希望这对您有所帮助。  

     

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复 Murugavel  先生,

       我已经浏览了 您建议的 MOSFET 阵列 IC、即 DRV8910。  它的封装尺寸非常大。 是否有任何其他小封装尺寸选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    您是否有机会查看 DRV8833、34、35和 DRV8411? 您可能必须使用多个器件才能获得10个半桥。  

    此致、Murugavel