This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:设置加速电流限制时出现问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287651/drv10983-problem-in-setting-acceleration-current-limit

器件型号:DRV10983

            

您好、先生、我已经在上面附上了吊式风扇的电机调谐参数。  

我在设置加速电流限制时遇到一些问题。 如果我设置加速电流限制并且风扇以350 RPM 的速度旋转、并且在停止前几秒钟内将其关闭并打开、则它无法启动(第一个波形)、并且其打印的故障代码为锁定检测电流限制。 如果我没有设置加速电流限制、它可以正常工作(第二个波形)。  

我想知道如果设置了加速电流限制、为什么它直接施加满电流、如果设置为无加速电流限制、为什么它会逐渐应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik,

    开启电源时、由于电机已经处于惯性滑行状态、器件正在尝试根据 BEMF 电压驱动电机。 我们需要施加更高的电压来克服 BEMF 并开始驱动电机。 设置加速度限值后、施加的电压将受到限制、因此我们会看到该问题。  

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我需要为风扇设置加速电流限制、以便长时间使用它限制 消耗更高的 功率。 我该怎么做? 有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周一还会再来的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik,

    您可以利用硬件电流限制功能(寄存器地址0x28)来确保电流不超过限制。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加速电流限制不适用于吊式风扇? 如果设置硬件电流限制、当电流达到该限制时就会触发故障、并右关闭风扇?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电机滑行时、可以启用加速电流限制、但 ISD 可能不起作用。  

    如果我设置硬件电流限制,当电流达到该限制时将触发故障并右关闭风扇?

    改正