This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323SR 报告 UVLO 故障

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289783/drv8323-the-drv8323sr-reports-uvlo-fault

器件型号:DRV8323

大家好、

当通过 SPI 与 DRV8323SR 通信时、错误状态寄存器分别读取为0x0080和0x0040、即 VM 欠压锁定(UVLO)和电荷泵欠压(CPUV)。

根据万用表的测量结果、电源电压为24V、电荷泵电压为35V。 其他寄存器读取的初始值都是正确的、写入寄存器的参数被配置为完全读取。 nFault 引脚也不会被拉至低电平。

因此、客户想知道  问题的可能原因是什么、以及从何处开始故障排除?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    器件启动期间、可能已向寄存器填充了故障数据、这时两个故障都可能已被触发。 为这些 UVLO 条件指定故障的寄存器位保持设置状态、直到被启用复位脉冲(启用时的长度为8-40us 的唯一脉冲序列)或 CLR_FLT 位清除、如此处数据表中更详细的信息所述:

    如果我能进一步说明、请告诉我。  

    此致、

    -约书亚