This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:这是正常的早期故障率问题、可靠性问题还是用户问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272926/mct8329evm-is-this-a-normal-early-failure-rate-issue-or-a-reliability-issue-or-user-issue

器件型号:MCT8329EVM

我有一个 mct8329评估开发套件

我按照文档安装了应用、连接了 BLDC 电机、USB 和电源(48VDC)。

当我尝试 通过旋转可变电阻器来旋转电机时... 在拾取速度之前、它会以急冲方式启动、然后它将立即(~5s)停止并显示故障错误、指示电机缺失。

在应用程序上复位报警无助于重启电机。 唯一的方法 是关闭48VDC 电源、断开 USB、然后重新启动应用以再次连接到开发板。

在几 次尝试后、电路板上有东西爆炸、mct8329电机驱动芯片-在烟雾/火灾中上升。 电路板的输出级似乎不受  

我使用另一个驱动器测试了电机、它可以正常工作。

这是正常的早期故障率问题、可靠性问题还是我可以做一些错误吗-只有5个连接点- USB、3根电机导线和电机直流电源、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    此处出现的可能是某个引脚(可能是基于损坏位置的 PVDD 引脚或 GCTRL 引脚)上的电压、该引脚经过一段时间后会出现绝对最大电压冲突、进而导致您看到的故障。  

    要检查哪个引脚发生了故障、可以检查是否有任何引脚在内部短接至 GND。

    如果 在更换 MCT8329后仍遇到 NO_MTR 故障 、请尝试执行 MCT8329 GUI 中概述的步骤:

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢你的消息。

    我正在查看评估板... 似乎有物理损坏、这听起来很愚蠢、但如何成功地移除并更换芯片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我误解为、当我看到您使用另一个驱动器测试电机时、我认为您已更换了损坏电路板上的 MCT8329、因此可以使电机旋转。 我同意电路板似乎受到物理损坏。 无需更换芯片、需要使用新的 EVM。

    为了尝试确定这个损坏的电路板发生了什么、您可以测量 MCF8329芯片的引脚、看看是否有任何引脚对地短路?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我无法在烧烤过的火炉边找到针脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于电路板和器件已严重损坏、难以尝试找出器件损坏的原因。 我建议  在尝试启动电机时使用另一个 EVM、测量 PVDD 的电压和电流以及 CPL 和 GCTRL 的电压。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做才能看到我是否可以获得替换板 Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很遗憾、如果电路板损坏不是由 EVM 设计引起的、我们无法提供替换电路板。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人沮丧 因为我从来没有做任何事情.. 我所做的是连接的三条引线的电机,电源和 USB ... 并尝试运行它使用板载可变电阻器根据 doc 的... 到处都是油炸的…… 如果它是一个输出级故障.. 我会理解是负责任的。。。 但芯片在开发电路板的中间... 那么 ugh -对于 我们尝试开发的应用程序/产品、我应该如何信任它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白。。。 测量他们然后什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在测量 PVDD 的电压和电流以及 CPL 和 GCTRL 的电压时、您是否能够在尝试启动电机时在这些引脚上看到任何绝对最大值冲突或 PVDD 的高电流消耗? 此外、  新型 EVM 板是否仍遇到 NO_MTR 故障?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上次我把我的电机连接到这个,如图中所示,并通电 ... 当我旋转电位计的时候,电机急了一点,板上升了在烟雾... "我不想让你知道,我不想让你知道。" 因此、在我这次讨论之前、我将尝试了解文档的内容、您的理解和含义。 我不理解您之前的注释...  其中是板上的 CPL。 我应该注意的绝对最大违规次数是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以在数据表的第6.1节中找到我们引脚的绝对最大额定值。如果您在其中的任何引脚上测量到超出这些值的电压、则器件可能会损坏、我们无法保证器件能够按照数据表中定义的方式运行。

    我当时要求您进行查看、以便我们能够确定是否发生了 ABS 最大值违例、这些违例可能导致芯片损坏、最终导致您看到的电路板损坏。  

    PVDD 电流用于确定电流消耗是否高于预期、这有助于指示电路板已损坏。

    下图突出显示了 CPL 引脚和布线:

    我知道、如果没有电路板不会制动以防止此电路板也损坏、您就不想尝试旋转电机。 要启动、请确保电位器完全按时钟方式旋转和/或断开开关向下翻转、以便电机在启动时不会尝试旋转:

    然后向器件供电、请测量 PVDD 的电压和电流、测量 CPL 和 GCTRL 的电压、并向我提供测量值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次我得到了一个 mtr_lck ... 与 ABN_SPEED 相关的 章节。

    电位器不会移动电机...  

    但是、清除故障状态会使电机短暂旋转(但仍保持悬浮状态)

    只有 USB 断开连接和应用程序刷新才能消除故障状态

    在清除警报后、当电机旋转时、我没有看到从~1V 以下的值有任何显著增加

    电机电流达到大约1A

    PVDD - 14V

    gctrl - 5.33v

    CPL - 0.01c

    我目前正在使用一个36V 电机在14V ... 我能够使用不同的速度控制器来移动它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    测得的电流和电压值看起来正常。

    您是否可以下载当前的寄存器配置并为我提供.json/.txt 文件? 我要检查寄存器设置、了解电机为何独立于电位器旋转。 需要注意的一点是、SW1必须 设置为左侧、否则将为电机提供3.3V 信号、而不是电位器设置。

    要尝试 解决 ABN_SPEED 故障、请尝试仔细检查 GUI 故障处理部分中概述的步骤

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天尝试过 ABN_SPEED 故障步骤,没有任何运气... 我需要尝试的任何特殊功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外... 我看到你的反馈在另一个帖子... 我的问题没有 得到解答... 我问... 是早期故障、可靠性问题还是用户操作员错误...  …… 我需要做一个报告,这样我们就可以决定这是否适合我们的需要... 我已经评估了其他 TI 产品,没有他们去吸烟,只要我的电源他们... 我得到它你正在帮助我与我的第二个板... 但芯片为什么会飞起来、为什么不会再次发生、这是我的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果您已按照 GUI 中的步骤尝试解决 ABN_SPEED 故障、请向我发送您的寄存器配置、并为我提供您正在使用的电机的电机规格。

    是早期故障、可靠性问题还是用户操作员错误

    这很可能是用户操作员错误。 在将 EVM 电路板和芯片运送到客户之前、我们会对其进行测试。 我无法确定电路板烧写的原因、因为器件的引脚受到损坏 、并且无法 再测量引脚。 我怀疑 NO_MOTOR 故障是问题的根源、但我无法肯定地说、因为无法收集数据。

    为什么不会再次发生

    我无法保证这不会再发生、但确保避免绝对最大值会有助于防止未来对电路板和芯片造成损坏。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../regs.json.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.omc-stepperonline.com/.../57BLR50-36-01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 ABN_SPEED 上的 var's ... 可以更改速度或持续时间.. 但它会在出现 ABN_SPEED 错误的短时间后停止(如 sec's)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我需要一些时间来查看寄存器设置。 我的目标是最迟在10月13日前与您再次见面。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢... 这就是它的魅力 我现在还可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想指出的是、我遇到了与原始文章中所述相同的故障模式。 我的电路板看起来与前面所示的故障电路板的图片惊人地相似。 我采用48V PVDD 运行、同时遵循快速入门指南中概述的配置、这处于额定值范围内。

    检查电路板时、我注意到 MCT8239的引脚5和4 (或其 PCB 布线)之间发生了短路、这分别代表 PVDD 和 GND。 这些引脚之间的间距仅为0.2mm、而 IPC9592标准建议对于48V 系统采用0.58mm 的间距。 假设该模块的额定电压为60V、我将感谢您帮助了解 EVM (和 IC)间距如何被视为适合额定电压。 我想使用此开发板、但如果该操作再次发生、则不想订购另一个开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在测试48V BLDC 电机、当 mct839芯片在烟雾中弹出时、按照 EVM 说明进行操作、这实在是我无法解释的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将联系设计此电路板的工程师、深入了解在48V 下运行 EVM 时遇到的问题。 我打算在10月18日之前就此作出答复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric 和 Nathan、

    内部对齐并进行一些测试后、确定 MCT8329板存在错误、在高于48V 的电压下运行时、会导致两个人都看到的板损坏。 造成损坏的原因是:  当 PVDD 超过48V 时、GCTRL 引脚上的电压超过其绝对最大值、因为 VREG 悬空会导致 MOSFET Q7的栅极至漏极电容将 GCTRL 引脚上拉至超过绝对最大值。

    解决此问题的方法是去除 R56上的电阻或将跳线 J12移至最右侧(最靠近 nFault LED D2)。

    我们现在正努力解决该问题、一旦此问题在板上得到纠正、我们将为您提供免费的板。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    感谢您深入探究。 您能尽快给我发一个新的电路板吗? 可以是同一个版本——我不介意移动 J12跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我已向您发送一封电子邮件、要求输入收货地址、以便我们可以为您获取新的 EVM。 该 EVM 将为未更正版本、因为它们尚未就绪。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我已向您发送一封电子邮件、要求提供收货地址、以便我们可以为您提供纠正后的 EVM。

    此致、

    约书亚