我有一个 mct8329评估开发套件
我按照文档安装了应用、连接了 BLDC 电机、USB 和电源(48VDC)。
当我尝试 通过旋转可变电阻器来旋转电机时... 在拾取速度之前、它会以急冲方式启动、然后它将立即(~5s)停止并显示故障错误、指示电机缺失。
在应用程序上复位报警无助于重启电机。 唯一的方法 是关闭48VDC 电源、断开 USB、然后重新启动应用以再次连接到开发板。
在几 次尝试后、电路板上有东西爆炸、mct8329电机驱动芯片-在烟雾/火灾中上升。 电路板的输出级似乎不受
我使用另一个驱动器测试了电机、它可以正常工作。
这是正常的早期故障率问题、可靠性问题还是我可以做一些错误吗-只有5个连接点- USB、3根电机导线和电机直流电源、