This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:无负载时 BLDC 电机无法达到最大速度。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288508/mct8329a-bldc-motor-cannot-reach-maximum-speed-at-no-load

器件型号:MCT8329A

负责人、

我想使用实现了 MCT8329A 的同一电机控制器来控制两种类型的电机。 我将尝试操作以下两种类型的电机。 电机1可在无负载的情况下以最大速度运行、但电机2无法在无负载的情况下以最大速度运行。 我正在附加参数、但我试图稍微提高 ILIMIT、但它无法达到最大速度、可能是因为它没有负载。
请告知您是否可以猜测原因是什么。

 e2e.ti.com/.../20231105_5F00_double_5F00_align.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    感谢您共享 Tuning 文件。 我将深入研究并返回。  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shantaram San:

    您是否确认了此调优文件?

    此致、

    冈本智史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了电机2的 U 相电机电压和电流、发现电机相电压的饱和频率约为400Hz、因此可能是电源电压不足。 另一个想法是、能否通过磁场减弱控制来控制 MCT8329A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Okamoto San:

    可以进行超前角调整。 我们可以尝试增大角度、但可能会导致电流增加。 电源提供的电力是什么?

    调整文件配置为400W。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里