This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:在 nFAULTS 在 CBC 限制下持续输出的情况下、有关有多少个连续检测将导致重试的信息

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285715/mct8329a-information-on-how-many-consecutive-detections-will-result-in-a-retry-in-a-situation-where-nfaults-are-output-continuously-at-cbc-limit

器件型号:MCT8329A

您好!

这与下面的问题有关。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251746/mct8329a-problem-with-multiple-align-in-start-up/4806944# 4806944

在 nFAULTS 在 CBC 限制下持续输出的情况下、是否有有关连续检测次数将导致重试的任何信息?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅 数据表的第7.3.20.8节、了解有关 CBC 限制响应的更多信息、因为这取决于所选的配置。

    一般而言、首次检测到电机电流超过 CBC 限制阈值时、器件可以根据所选的 CBC 限制模式自动恢复。 该方法可以在下一个 PWM 周期中进行恢复、即测量的电流低于 CBC 限制阈值、或在设定数量的 PWM 周期后进行恢复。 在首次检测到 电机电流超过 CBC 限制阈值时恢复后、器件将执行与之前相同的操作。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。 我已经知道数据表中的上述答案。 我已在评估板上确认、如果仅检测到具有 CBC 限制的故障、它将重试、由于数据表中未明确重试条件、我想了解更多详细信息。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我的目标是最迟在周三之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否提供  设置的 CBC_ILIMIT_MODE 的值?

    此外、您能否提供一个标有标签的捕获、显示重试并进一步描述重试、这样我就可以确保我们谈论的是同一件事?

    此致、

    约书亚