This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:什么是 VGHx-H 电压?

Guru**** 682330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1291828/drv8714-q1-what-is-the-vghx-h-voltage

器件型号:DRV8714-Q1

您好!  

我的客户正在寻找有关 DRV871x-Q1数据表的反馈。  

VGHx-H 的电压应为 10.5 12.5V。 这里有错误的标签吗? 如果是、我们应纠正它以避免客户混淆。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    V GHx-H 处于"VCP 至 GHx"条件下。 这是正确的。

    此致

    森田真也