This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285738/drv8353-drv8353

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1

您好!

对于18-75V 的电压范围、是否有负载开关可用于在发生安全事件时消除 VDRAIN 电压?

类似于 TPS1H000,但具有更高的最大输入电压。

谢谢

纳杰玛   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Najma、

    我会让 TPS 零件团队提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Najma,

    很抱歉一直在弹跳、但该主题最初被分配到了错误的论坛。 我已将其重新分配给正确的团队。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Najma:

    我们没有可在高达75V 电压下工作的集成高侧开关。 我们的高电压集成式 HSS 是 TPS1HTC30-Q1、仅兼容60V DC。

    我建议查看我们的高侧开关控制器产品系列、因为 TPS4811在此处可能很有用:

    https://www.ti.com/product/TPS4811-Q1 

    如需获得有关 TPS4811的最快支持、请在器件旁边发布一个新问题。

    谢谢。

    什雷亚斯