请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1
您好!
对于18-75V 的电压范围、是否有负载开关可用于在发生安全事件时消除 VDRAIN 电压?
类似于 TPS1H000,但具有更高的最大输入电压。
谢谢
纳杰玛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于18-75V 的电压范围、是否有负载开关可用于在发生安全事件时消除 VDRAIN 电压?
类似于 TPS1H000,但具有更高的最大输入电压。
谢谢
纳杰玛
尊敬的 Najma:
我们没有可在高达75V 电压下工作的集成高侧开关。 我们的高电压集成式 HSS 是 TPS1HTC30-Q1、仅兼容60V DC。
我建议查看我们的高侧开关控制器产品系列、因为 TPS4811在此处可能很有用:
https://www.ti.com/product/TPS4811-Q1
如需获得有关 TPS4811的最快支持、请在器件旁边发布一个新问题。
谢谢。
什雷亚斯