在一种模式下、我仅通过驱动 IN1将其用作单输出高侧驱动器。 如果输入频率低于~460Hz、驱动器将开始增加50us 睡眠延迟、这会影响占空比的精度。 我可以向 IN2添加一个虚拟反相信号、延迟将会消失-但它不再只是一个高侧驱动器(现在输出1采用推挽方式、而不仅仅是高侧驱动)。 是否有办法可以在不驱动另一个输入的情况下禁用睡眠模式延迟? 或者是否有类似的器件不存在此问题? (输入频率可低至80Hz)。 我期望<10us 的上升/下降时间、100mA 高侧驱动、在负载短路时提供输出短路保护。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在一种模式下、我仅通过驱动 IN1将其用作单输出高侧驱动器。 如果输入频率低于~460Hz、驱动器将开始增加50us 睡眠延迟、这会影响占空比的精度。 我可以向 IN2添加一个虚拟反相信号、延迟将会消失-但它不再只是一个高侧驱动器(现在输出1采用推挽方式、而不仅仅是高侧驱动)。 是否有办法可以在不驱动另一个输入的情况下禁用睡眠模式延迟? 或者是否有类似的器件不存在此问题? (输入频率可低至80Hz)。 我期望<10us 的上升/下降时间、100mA 高侧驱动、在负载短路时提供输出短路保护。
嘿、Dan、
对于该应用、最好使用可选独立半桥控制的器件。 这些器件被设计成根据需要用作高/低侧驱动器。 DRV8220 是20V/1.76A 选项、 DRV8243 是最近发布的40V/20A 半桥驱动器。
以下是我们所有具有此功能的器件: https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#1077=Independent%201%2F2-Bridge&
这些半桥驱动器中的任何一个都应有一个有关高/低侧负载建议连接的数据表部分:

至于如何在 DRV8251A 上实现这一点、我会尝试禁用电流调节:

此致、
雅各布
Jacob、 在进行原始测试时将 DRV8251A 电流检测引脚接地、但仍然获得低于460Hz 的睡眠延迟。
我确实需要40V 功能、但 DRV8243是20A (我需要100mA)-似乎有些过瘾。 此外、由于采用了 VQFN-HR 封装、在不对 PCB 进行布局的情况下测试 DRV8243也很困难。 在 SO 类型封装中还有其他建议吗? 除了在较慢频率上的延迟、DRV8251A 看起来不错。
嘿、Dan、
作为使用 DRV8251A 的软件解决方案、您是否可以 在连续输入脉冲之间输入至少1us 的极短脉冲(或尽可能短、只要大于1us)? 这对输出的影响应该极小、但我认为会使器件保持唤醒状态。 如果器件仍进入睡眠状态、您可能必须试验脉冲的长度、我认为1us 就足够了、因为那是 TPD (输入到输出传播延迟)、但它可能需要为5us (200kHz 输入信号的时间、器件最大频率)。
ahh fair、 DRV8876呢? 40V、3.5A、 PWP 封装为16引脚 HTSSOP。 具有单独的 nSLEEP 引脚、因此在1-1.5ms 后不会自动进入睡眠模式。 或者在不需要电流感应的情况下使用 N 版本、 DRV8876N
此致!
雅各布