This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:睡眠模式延迟

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289529/drv8251a-sleep-mode-delay

器件型号:DRV8251A

在一种模式下、我仅通过驱动 IN1将其用作单输出高侧驱动器。  如果输入频率低于~460Hz、驱动器将开始增加50us 睡眠延迟、这会影响占空比的精度。  我可以向 IN2添加一个虚拟反相信号、延迟将会消失-但它不再只是一个高侧驱动器(现在输出1采用推挽方式、而不仅仅是高侧驱动)。  是否有办法可以在不驱动另一个输入的情况下禁用睡眠模式延迟?   或者是否有类似的器件不存在此问题?  (输入频率可低至80Hz)。    我期望<10us 的上升/下降时间、100mA 高侧驱动、在负载短路时提供输出短路保护。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    对于该应用、最好使用可选独立半桥控制的器件。  这些器件被设计成根据需要用作高/低侧驱动器。  DRV8220 是20V/1.76A 选项、 DRV8243 是最近发布的40V/20A 半桥驱动器。

    以下是我们所有具有此功能的器件:  https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#1077=Independent%201%2F2-Bridge&

    这些半桥驱动器中的任何一个都应有一个有关高/低侧负载建议连接的数据表部分:

    至于如何在 DRV8251A 上实现这一点、我会尝试禁用电流调节:

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

     好的、让我来看看产品说明书。  谢谢

      丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  在进行原始测试时将 DRV8251A 电流检测引脚接地、但仍然获得低于460Hz 的睡眠延迟。   

     我确实需要40V 功能、但 DRV8243是20A (我需要100mA)-似乎有些过瘾。   此外、由于采用了 VQFN-HR 封装、在不对 PCB 进行布局的情况下测试 DRV8243也很困难。    在 SO 类型封装中还有其他建议吗?   除了在较慢频率上的延迟、DRV8251A 看起来不错。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    作为使用 DRV8251A 的软件解决方案、您是否可以  在连续输入脉冲之间输入至少1us 的极短脉冲(或尽可能短、只要大于1us)?  这对输出的影响应该极小、但我认为会使器件保持唤醒状态。  如果器件仍进入睡眠状态、您可能必须试验脉冲的长度、我认为1us 就足够了、因为那是 TPD (输入到输出传播延迟)、但它可能需要为5us (200kHz 输入信号的时间、器件最大频率)。   

    ahh fair、 DRV8876呢? 40V、3.5A、 PWP 封装为16引脚 HTSSOP。  具有单独的 nSLEEP 引脚、因此在1-1.5ms 后不会自动进入睡眠模式。  或者在不需要电流感应的情况下使用 N 版本、 DRV8876N

    此致!

    雅各布