This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:LabVIEW 写入与上层计算机的通信问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1291499/drv10983evm-labview-writes-communication-issues-with-the-upper-computer

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

电机控制方案如下所示:

BLDC 电机连接到 DRV10983EVM 并被驱动、DRV10983EVM 通过 IIC 与 USB2ANY 通信、PC 中安装的 GUI 通过 USB 与 USB2ANY 通信。

然后、客户希望通过 LabVIEW 重新写入上部计算机、使用 USB2ANY 与 EVM 进行通信、修改寄存器值以实时控制电机运行(启动停止、加速减速)、从而可以灵活 设置自动运行电机的命令。 是否可以通过调用"USB2ANY SDK 2.8"文件中的函数来满足上述要求?

 如果可能的话、最好能够共享 GUI→USB2ANY→EVM 的控制演示。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我会研究这个问题,并会尽快回复。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里