请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、
电机控制方案如下所示:

BLDC 电机连接到 DRV10983EVM 并被驱动、DRV10983EVM 通过 IIC 与 USB2ANY 通信、PC 中安装的 GUI 通过 USB 与 USB2ANY 通信。
然后、客户希望通过 LabVIEW 重新写入上部计算机、使用 USB2ANY 与 EVM 进行通信、修改寄存器值以实时控制电机运行(启动停止、加速减速)、从而可以灵活 设置自动运行电机的命令。 是否可以通过调用"USB2ANY SDK 2.8"文件中的函数来满足上述要求?

如果可能的话、最好能够共享 GUI→USB2ANY→EVM 的控制演示。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里