This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:有关 C1电容器的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1291960/drv8874-question-about-c1-capacitor

器件型号:DRV8874

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 DRV8874。

EVM 中有 C1电容器、100uF/50V 铝电容器。

可以将 C1更改为 MLCC 吗? 如果需要、C1的建议值是多少?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    我最近在这个 E2E 帖子中对此进行了介绍: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers---internal/f/motor-drivers---internal-forum/1289862/drv8874-drv8874-and-drv8840-bulk-capacitor

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    感谢您的支持。

    我点击了你提到的链接,但我只能看到下面的网页;

    您能再次检查一下吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ahh 道歉 Chase、看起来其他的帖子是内部的。 我只需复制粘贴下面的回复。  最初的问题是用4x 10uF MLCC 替换100uF 电容器:  

    可以、 用4个 MLCC 电容器代替1个大容量电容器没问题、但在电压降额后、MLCC 电容值需要更高、才能相当于电解电容。

    当工作电压接近电容器的额定电压时、MLCC 的电容会显著降低、请参阅下图、其中的 Digikey 的 VCC: 电容变化与电压在陶瓷电容器中、我已经添加了一个圆圈、表示在系统中、电压为24V VM、电压为35V MLCC 时的近似电容变化百分比。  要获得40uF 的实际电容、您需要使电路板上的电容器几乎翻倍、即大约70uF 的 MLCC (7x 10uF)、才能在功能上实现40uF。   

    我看到电容会从100uF 变为仅40uF。  这 可能 没问题、具体取决于负载、但如果现有的电路板具有100uF 的电容器、我建议先用40uF 的电解电容器代替、以确认40uF 的工作电容。  如果您只想使用4x 10uF、我会测试一个20uF 电解电容器作为大容量电容、然后查看这是否足够。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    我还建议在 Wurth Electronic 的 REDEXPERT 工具上对其进行测试: https://redexpert.we-online.com/we-redexpert/en/#/home

    这是一个功能非常强大且易于使用的在线设计工具/仿真器、用于电源以及其他与电容器/电感器相关的电路、如本设计所示。  我联系了 Wurth 关于您的问题、并了解到 温度也会对 MLCC 中的电容产生一些影响。   

    此致!

    雅各布