尊敬的 TI 专家:
我的客户在新产品中考虑使用 DRV8874。
EVM 中有 C1电容器、100uF/50V 铝电容器。
可以将 C1更改为 MLCC 吗? 如果需要、C1的建议值是多少?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hey Chase:
我最近在这个 E2E 帖子中对此进行了介绍: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers---internal/f/motor-drivers---internal-forum/1289862/drv8874-drv8874-and-drv8840-bulk-capacitor
此致!
雅各布
ahh 道歉 Chase、看起来其他的帖子是内部的。 我只需复制粘贴下面的回复。 最初的问题是用4x 10uF MLCC 替换100uF 电容器:
可以、 用4个 MLCC 电容器代替1个大容量电容器没问题、但在电压降额后、MLCC 电容值需要更高、才能相当于电解电容。
当工作电压接近电容器的额定电压时、MLCC 的电容会显著降低、请参阅下图、其中的 Digikey 的 VCC: 电容变化与电压在陶瓷电容器中、我已经添加了一个圆圈、表示在系统中、电压为24V VM、电压为35V MLCC 时的近似电容变化百分比。 要获得40uF 的实际电容、您需要使电路板上的电容器几乎翻倍、即大约70uF 的 MLCC (7x 10uF)、才能在功能上实现40uF。

我看到电容会从100uF 变为仅40uF。 这 可能 没问题、具体取决于负载、但如果现有的电路板具有100uF 的电容器、我建议先用40uF 的电解电容器代替、以确认40uF 的工作电容。 如果您只想使用4x 10uF、我会测试一个20uF 电解电容器作为大容量电容、然后查看这是否足够。
此致、
雅各布
Hey Chase:
我还建议在 Wurth Electronic 的 REDEXPERT 工具上对其进行测试: https://redexpert.we-online.com/we-redexpert/en/#/home
这是一个功能非常强大且易于使用的在线设计工具/仿真器、用于电源以及其他与电容器/电感器相关的电路、如本设计所示。 我联系了 Wurth 关于您的问题、并了解到 温度也会对 MLCC 中的电容产生一些影响。
此致!
雅各布