请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 DRV8889-Q1绘制了原理图。 您能否查看该原理图?
e2e.ti.com/.../1127_2800_DRV8889_2D00_Q1_2900_.pdf
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 DRV8889-Q1绘制了原理图。 您能否查看该原理图?
e2e.ti.com/.../1127_2800_DRV8889_2D00_Q1_2900_.pdf
此致、
蔡斯
您好,Chase:
我已在原理图中将关注的区域标记为红色。 请参见下方的。 根据使用的电机电流、大容量电容 C10应大约为47uF 至100uF。 在 VSDO 引脚上、我看到网表名称 B_OUT2、这是短路-不正确。 VSDO = DVDD = 5V、我假设客户使用5V MCU 逻辑来正确控制 SPI 和 GPIO?

请参阅数据表中的典型应用图-如下代码段、了解为 CPL、CPH 和 VCP 推荐的电容器。 这些错误在原理图中不正确。


此致、Murugavel