This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700:DRV2700升压板无法正常工作

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295803/drv2700-drv2700-the-drv2700-boost-board-is-not-functioning

器件型号:DRV2700

大家好、我使用的是 DRV2700芯片、根据芯片手册中的升压电路设计了一个升压电源 PCB、可以将电压提升到500V。 焊接后、我发现在不输入信号的情况下、输出电压只有几伏特。 然而、电压上升非常非常缓慢、并且远远没有达到所需的500V。 能否告诉我、我的电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有注意到您的电路有任何问题、它与我们的 EVM 非常相似。 您能否提供要测试的跳线 J1、J2、J4和 J5的位置?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 如您所见、我的 J1、J2、J4、J5用于替代 EVM 中的 SW1和 SW2。 在我的测试中、我没有使用跳线连接它们、我知道这不正确、但应该根本没有输出。 您知道在焊接芯片时应注意什么吗? 我怀疑芯片损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是根本没有获得输出、还是得到几伏的电压?  您为 VDRV 使用什么值? 我建议放置与 SW1和 SW2等效的跳线以复制 EVM 的方案之一。 打开跳线会改变反馈回器件的反馈电压、这可能会改变运行。 从这里我们可以更好地确定芯片是否损坏。 对于焊接、我将仔细检查所有引脚的连接、并确保没有引脚被桥接。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特